基本設計理論

次のチュートリアルでは、VisualAppletsの基本原則についてステップバイステップで解説します。 次のセクションに進む前に、Getting Startedにある入門チュートリアルを必ずご覧ください。

  1. 'Applet Parameterization'

    最初のチュートリアルでは、入門ガイドで実装したVisualAppletsのデザインを使用します。 オペレーターとリンクのパラメータ設定について、より詳細な文脈で説明します。 設定がデザインにどのように影響するか、また競合を解決する方法を学びます。

  2. ' Multiple DMA Channel Designs '

    このチュートリアルでは、1つのデザインで複数のDMAを使用する方法について説明します。 具体的には、しきい値処理による2値化と画像選択を実装します。 画像を2値化する方法、およびシーケンスから画像をカウントして削除する方法を学びます。

    このサンプルには、実装、シミュレーションを使用した検証、およびハードウェアでの使用を含む、開発に必要なすべてのステップが含まれます。

  3. ' Synchronization of Asynchronous Image Pipelines '

    3番目のチュートリアルでは、2つの同期化の例について説明します。 2つのカメラソースからの画像をマージする方法を学びます。 1つ目の例では、ポートAの画像に対するポートBの画像の画像オーバーレイを紹介します。 2つ目の例では、簡単な画像スティッチングを示します。